主题中讨论的其它部件:ENERGYTRACE、、
您好!
我使用的是不在 LaunchPad 上的1310。 它位于定制电路板上。
我正在通过 TI XDS110调试探针连接到 PC。
当我单击 EnergyTrace 时、会显示进度信息对话框、然后消失、但不会显示 EnergyTrace 窗口。
您能告诉我从 XDS110调试探针到1310使用 EnergyTrace 的最小连接集吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用的是不在 LaunchPad 上的1310。 它位于定制电路板上。
我正在通过 TI XDS110调试探针连接到 PC。
当我单击 EnergyTrace 时、会显示进度信息对话框、然后消失、但不会显示 EnergyTrace 窗口。
您能告诉我从 XDS110调试探针到1310使用 EnergyTrace 的最小连接集吗?
谢谢
您好!
您使用的是哪种 XDS110调试探针? 这是 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U?
Simon
您是否完成了此处第3节中的所有步骤? https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf?ts=1631121372808&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTMDSEMU110-U
Simon
谢谢你。 有时、当我单击 EnergyTrace 按钮时、会出现 ET 选项卡、但有时不会出现。 什么可能导致它不出现?
此外、还提供 EnergyTrace++。 我在文档中看到它、但当我转到 Windows->Preferences->CCS->Advanced Tools->EnergyTrace Technology 时、它仅显示 EnergyTrace 和 EnergyTrace+。 但我看不到 EnergyTrace++。
谢谢你。 我想我已经解决了这个问题。 这就是我现在遇到的问题。 我选择 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]、然后运行调试器。 此时会显示 EnergyTrace 技术和状态选项卡。
在 ET 技术选项卡中、当我更改时钟下拉的持续时间时、我会看到状态选项卡上的时间轴相应地发生变化。
当调试器运行时、我设置一个断点。 稍后、CCS 屏幕会出现灰显、无法恢复。 我从未在"状态"选项卡中看到任何数据。
此外、由于我选择 了[CPU States]+[外设状态]、我应该看到两个选项卡吗?
我有什么问题吗?
你(们)好
[引用 userid="325373" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034272/cc1310-how-to-connect-1310-to-xds110-to-use-energytrace/3827488 #3827488"]如果勾选"EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]"、则会启用 EnergyTrace++。CC1310确实支持 E++吗? 我看到一篇较旧的文章、说它不是:
您可以通过哪种方式进行确认?
谢谢
Ki
我们可以让 Simon 确认、但根据 TI 网站( https://www.ti.com/tool/ENERGYTRACE )、 13x0支持 EnergyTrace 和 EnergyTrace++(但不是 EnergyTrace+)。
感谢您澄清 Simon。
我将1310 (不是 LaunchPad 1310)与 XDS110调试探针搭配使用。
这就是 我现在遇到的问题:我选择 EnergyTrace+[CPU 状态]+[外设状态]、然后运行调试器。 此时会显示 EnergyTrace 技术和状态选项卡。
在 ET 技术选项卡中、当我更改时钟下拉的持续时间时、我会看到状态选项卡上的时间轴相应地发生变化。
当调试器运行时、我设置一个断点。 稍后、CCS 屏幕会出现灰显、无法恢复。 我从未在"状态"选项卡中看到任何数据。
此外、由于我选择 了[CPU States]+[外设状态]、我应该看到两个选项卡吗?
我有什么问题吗?
通过禁用板载 XDS110并将独立 XDS110插入 LaunchPad 上的10引脚 JTAG 接头、我能够使用独立 XDS110调试探针连接到 LaunchPad 上的 CC1310。
我注意到独立(非调试) ET 正常工作、但在调试会话期间、我遇到了 ET/ET++问题。 我还在 States 选项卡中看到 CCS IDE 锁定和缺少数据的问题。 这显然是一个错误。 我将在咨询 ET 工程师后提交一个错误。
谢谢
Ki
我为此提出了一个错误。 跟踪 ID: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-10557
请注意、我尝试在 CC1312 LaunchPad 上使用相同的外部 XDS110探针(在禁用与板载 XDS110的连接后)。 ET 和 ET++都可以正常工作。
在工程人员对问题进行分析并对所涉及的工作作出估计之前,我不能发表评论。