This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:断电后加电时、OPT3001传感器读数不可用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, OPT3001, HDC2080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1035381/lpstk-cc1352r-opt3001-sensor-reading-not-available-when-power-up-after-power-off

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: OPT3001HDC2080

您好!

这是 Mario。 我们正在使用 LPSTK-CC1352R 板并实施定制设计、以便能够通过 GPIO 关闭传感器。 所有传感器均已成功关闭和打开、但对于 OPT3001、我们无法在上电后检索其数据(其值为0)。

我们使用了 CC13x2 SDK (版本 4_20_01_04)的传感器和收集器示例中的关断功能。 例如、对于 HDC2080、我们能够毫无问题地检索数据。 我们使用初始化、打开、上电和关断功能作为默认值。

为 OPT3001传感器加电时、是否需要考虑任何特殊注意事项? 我们使用的是单次触发模式、但也尝试了连续模式、并且出现了相同的问题。

提前感谢您、致以诚挚的问候、

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用示波器检查 I2C 信号、以确保信号首先正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    跟踪 I2C 通信是一种很好的方法。  

    此外、您能否尝试一个仅使用 OPT3001传感器的最小示例、并检查您是否重现了问题。
     
    此致、
    Siddanth