请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 主题中讨论的其他器件: OPT3001、 HDC2080
您好!
这是 Mario。 我们正在使用 LPSTK-CC1352R 板并实施定制设计、以便能够通过 GPIO 关闭传感器。 所有传感器均已成功关闭和打开、但对于 OPT3001、我们无法在上电后检索其数据(其值为0)。
我们使用了 CC13x2 SDK (版本 4_20_01_04)的传感器和收集器示例中的关断功能。 例如、对于 HDC2080、我们能够毫无问题地检索数据。 我们使用初始化、打开、上电和关断功能作为默认值。
为 OPT3001传感器加电时、是否需要考虑任何特殊注意事项? 我们使用的是单次触发模式、但也尝试了连续模式、并且出现了相同的问题。
提前感谢您、致以诚挚的问候、
Mario