This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:直接用 CC1352R 替代 cc1352R?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1032745/cc1352p-substitute-cc1352r-with-cc1352r-directly

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1352R

您好!

在 定制设计中、我能否将 cc1352R 直接替换为 cc1352P? CC1352R 缺货。

以下是我关注的问题:

  • 我可以将 TX_20dBm_P 和 TX_20dBm_N 保持 断开状态吗?
  • 我是否可以在不修改任何内容的情况下仍使用相同的平衡-非平衡变压器?
  • 除了某些 GPIO 引脚改变了位置、还有其他需要注意的吗?

我正在考虑我的新设计与以下 cc1352R STK 设计相同、不同之处在于我使用的芯片 将 是 cc1352p、并且我保持 TX_20dBm_P 和  TX_20dBm_N 处于打开状态、这是否正常? 或者我必须将这两个引脚连接到某个设备?


谢谢、

Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    • 我可以将 TX_20dBm_P 和 TX_20dBm_N 保持 断开状态吗?
      • 是的
    • 我是否可以在不修改任何内容的情况下仍使用相同的平衡-非平衡变压器?
      • 是的
    • 除了某些 GPIO 引脚改变了位置、还有其他需要注意的吗?
      • 您将无法使用外部 LF 晶体振荡器、因为 LF 晶体位于 CC1352P 的引脚8-9上、而 CC1352R 的引脚6-7上。  

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的建议。  我使用以下原理图制作了 PCB。 其他功能正常、但我无法接收任何射频信号。 忽略射频器件中电容器和电感器的值、这些电容器和电感器用于匹配、我将使用0欧姆电阻来测试基本功能。 该系统适用于 CC1352R、我真的不明白为什么我无法在这里接收信号。 请帮帮我。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否能够传输任何射频信号? 如果您无法发送或接收射频、则很可能是 HF xtal 未开启。 无线电操作需要高频 xtal。 该器件从内部 RC 振荡器引导、并且仅在无线电激活时通过 HF 晶振进行切换、除非您的软件主动将其打开。  您能否验证 HF xtal 是否正在运行?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Simon、

    感谢你的答复。 我没有直接测量晶体的方法。 但我使用频谱分析仪测量了天线端口的输出。 因此、存在916MHz 的信号、但我无法使用另一个板接收信号。 我正在通过 Smart RF 测试 PCB 和 CC1352R 板。 这是我从 SA 观察到的结果。

    (来自我的 PCB)

    (来自 cc1352R)

    我真的很困惑、为什么我没有接收到任何信号、我非常感谢您的帮助。

    谢谢、

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、  

    好的、好的! 那么您的射频至少可以正常工作! 一些想法:

    1.是否正确设置了 RX_TX-Pin? (内部与外部偏置设置)

    2.两个尝试通信的电路板的偏移频率是多少? 您是否对它们进行了校准、以便它们以完全相同的频率进行通信?

    3.您使用的是哪种 PHY? 您是否使用 SmartRF Studio 进行测试?

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的回复!

    1.是否正确设置了 RX_TX-Pin? (内部与外部偏置设置)

    -在 PCB 和原理图布局中,我很确定我正确设置了它。 我在上面发布了我的设计原理图。  

    -我有点不知道这里的内部和外部偏置设置是什么意思,我应该做些什么来进行更改?

    这是什么意思吗?

    2.两个尝试通信的电路板的偏移频率是多少? 您是否对它们进行了校准、以便它们以完全相同的频率进行通信?

    -我要求两个板发送918MHz 并使用频谱分析仪在天线端口收集信号、我获得了相同的读取、峰值为 916.036036 MHz (也在上面发布了、但数字很难读取)

    3.您使用的是哪种 PHY? 您是否使用 SmartRF Studio 进行测试?

    -我使用此设置来使两个板进行通信、但我失败了

    我注意到的另一件事是:

    -在自定义目标配置中(如下所示)

    我还注意到 CC1352P Launchpad 的原理图

    它将 DIO 28 29 30作为 I/O 信号、但在我的设计中、DIO 30设置为加速 INT 引脚。 我刚刚删除了该设置中的所有三行并运行了通信、但仍然没有接收到任何内容。 我不知道如何处理这三个引脚、或者我是否必须更改 PCB 设计?

    有线索吗?

    非常感谢!

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.我是指 Studio 中的设置、它看起来是正确的。  

    2.如果两个电路板以完全相同的频率进行传输、那么您应该可以继续操作。  

    由于电路板上没有射频开关、IO 信号配置无关紧要。 但是、您应该通过在 Studio 中将它们"显示"来删除所有它们(请参阅上面的图像)。  

    您是否能够在2.4GHz 上接收任何内容?  

    您可以在 以下网址提交设计以供布局审阅:https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS 吗?  

    Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我无法接收2.4GHz 和915MHz 上的任何内容。 我刚才提交了设计文件。

    谢谢、

    Y

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Y:您好、  

    我们没有发现任何明显的布局错误。 您能否尝试重新调整 IPC 并确保其正确定向?  

    Simon