This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:低于1GHz 论坛

Guru**** 2547550 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034521/cc1312r-sub-1-ghz-forum

器件型号:CC1312R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好、先生、

我将 CC1312R 最新 SDK 版本5.20.00.52导入 CCS Cloud IDE、如图1所示。

然后双脚踢 sensor.syscfg 将其作为图片-2打开。

然后、我遇到了错误、如图片3

您能给我一些建议来解决这个问题吗?

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您的 CCS 云工作空间中是否有任何其他项目?

    谢谢、

    玛丽·H.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    如果我将工程导入 CCS Cloud、然后尝试打开.syscfg 文件、我可以重现相同的错误。  该问题似乎是专门在云中工作的问题。  我能够在 CCS Desktop 中正常打开文件。  您可能希望现在安装桌面版本、同时我们了解云中正在发生的情况。

    最新的 CCS Desktop 版本为10.4、可从以下位置获取: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    目前的情况是、最新版本的 SysConfig (1.9)正在检测最新的13x2/26x2 SDK 中的元数据问题。  之前版本的 SysConfig 未发现此错误。  当使用桌面 CCS 时、如果 SDK 是通过 Resource Explorer 安装的、它将自动安装 SDK 建议的 SysConfig (1.8)版本、并且不会显示此错误。  因此、这是一种可以解决此错误的方法。  我的理解是、计划中的 SDK 有一个更新版本可解决此问题。  我将循环让 SImplLInk 团队对此进行评论。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John! 你是对的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marie、

    我有一些基于 Ver 5.10  13x2/26x2 SDK 的项目、它们在云 CCS 上运行良好。 此问题仅基于  Ver 5.20 13x2/26x2最新 SDK 发生。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的有用建议!  

    Alex  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很高兴听到您能够继续前进。

    此致、
    John