Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
您好、先生、
我将 CC1312R 最新 SDK 版本5.20.00.52导入 CCS Cloud IDE、如图1所示。

然后双脚踢 sensor.syscfg 将其作为图片-2打开。

然后、我遇到了错误、如图片3

您能给我一些建议来解决这个问题吗?
谢谢!
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Alex、
如果我将工程导入 CCS Cloud、然后尝试打开.syscfg 文件、我可以重现相同的错误。 该问题似乎是专门在云中工作的问题。 我能够在 CCS Desktop 中正常打开文件。 您可能希望现在安装桌面版本、同时我们了解云中正在发生的情况。
最新的 CCS Desktop 版本为10.4、可从以下位置获取: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_downloads.html
此致、
John
Alex、
目前的情况是、最新版本的 SysConfig (1.9)正在检测最新的13x2/26x2 SDK 中的元数据问题。 之前版本的 SysConfig 未发现此错误。 当使用桌面 CCS 时、如果 SDK 是通过 Resource Explorer 安装的、它将自动安装 SDK 建议的 SysConfig (1.8)版本、并且不会显示此错误。 因此、这是一种可以解决此错误的方法。 我的理解是、计划中的 SDK 有一个更新版本可解决此问题。 我将循环让 SImplLInk 团队对此进行评论。
此致、
John