This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SmartRF Studio 7无法打开定制 CC1312R 板的器件控制面板

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1034116/cc1312r-smartrf-studio-7-not-able-to-open-device-control-panel-for-custom-cc1312r-board

器件型号:CC1312R

您好!

我们 尝试将 SmartRF Studio7与 CC1312R1相连。 我在定制板和 LauchPad 之间连接了 TCK、TMC、RST。 还移除了 Lauchpad 上的所有跳线。

但是、应用程序中显示了以下内容

 

我们能够使用 launchpad 的 XDS110对定制板进行调试。

请指导我们解决此问题。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -对于 JTAG 接口:建议也使用接地(以提供相同的电位)、并且如果定制电路板的运行电压与3.3V 不同、则还应共享 VDD 以确保电平转换器获得正确的基准。

    -如果您能够在运行 CCS 时连接 XDS110、而不是 SmartRF Studio、那么您的 JTAG 连接就不会出现根本错误。 它可能与错误消息中的措辞有关。 尝试关闭 CCS 和除 SmartRF Studio 以外的其他可使用 JTAG 接口的程序、并查看这是否有用。