请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
我们 尝试将 SmartRF Studio7与 CC1312R1相连。 我在定制板和 LauchPad 之间连接了 TCK、TMC、RST。 还移除了 Lauchpad 上的所有跳线。
但是、应用程序中显示了以下内容


我们能够使用 launchpad 的 XDS110对定制板进行调试。
请指导我们解决此问题。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 尝试将 SmartRF Studio7与 CC1312R1相连。 我在定制板和 LauchPad 之间连接了 TCK、TMC、RST。 还移除了 Lauchpad 上的所有跳线。
但是、应用程序中显示了以下内容


我们能够使用 launchpad 的 XDS110对定制板进行调试。
请指导我们解决此问题。
谢谢
-对于 JTAG 接口:建议也使用接地(以提供相同的电位)、并且如果定制电路板的运行电压与3.3V 不同、则还应共享 VDD 以确保电平转换器获得正确的基准。
-如果您能够在运行 CCS 时连接 XDS110、而不是 SmartRF Studio、那么您的 JTAG 连接就不会出现根本错误。 它可能与错误消息中的措辞有关。 尝试关闭 CCS 和除 SmartRF Studio 以外的其他可使用 JTAG 接口的程序、并查看这是否有用。