This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:可用的模拟引脚?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, SYSCONFIG, HDC2080, TMP116, DRV5032, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/981828/lpstk-cc1352r-available-analog-pin

器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: SysConfigHDC2080TMP116DRV5032OPT3001

您好!

我想将模拟土壤湿度传感器连接到 LPSTK-CC1352R。 似乎没有可用的模拟引脚。 当用户可用的 IO 引脚大约只有7个时、为什么您在 LPSTK-CC1352R 上放置了2x20接头引脚。  我买了这个、认为接头引脚非常有用、但我只能使用7个 IO 引脚、似乎没有模拟引脚可供我连接。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LPSTK 上有3个可用的模拟引脚、除非您将这些引脚用于其他用途:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在您的一侧使用 SysConfig 配置这些引脚、将其用作用户可以使用的模拟引脚。 然后在没有警告或错误的情况下构建它。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    您说我可以在 LPSTK-CC1352R 上使用哪3个模拟引脚。 以下是我根据 SysConfig 编译的 LPSTK-CC1352R 模拟引脚用法以及原理图。 LPSTK-CC1352R 上是否真正有 TMP116温度传感器? 这些 HDC2080电源和 DRV5032电源连接是否存在、因为我在原理图中找不到它们。

    DIO23 - DRV5032 WMCU_Reed
    DIO24 - HDC2080电源
    DIO25 - HDC2080集成
    DIO26 - DRV5032电源
    DIO27 - OPT3001 INT
    DIO28 - TMP116温度传感器
    DIO29 - OPT3001电源
    DIO30 - TMP116温度传感器

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚6、24、26和27看起来是可用的模拟引脚:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siri、

    不用担心、我记得去年提出了类似的问题、请参阅下面的文章。 基本上、SysConfig 是一种混乱的情况、至今仍未修复。 有人提出了将 SysConfig 与示例程序集成的明智之选。 现在人们对此有问题。  

    -kel