你(们)好
我们的 CC1200系统将与外部 TCXO 一起运行、我们需要 CC1200来管理外部 TCXO 的启用/禁用。 请 TI 确认正确的方法是在其默认配置中使用 GPIO0、同时使用 GPIO0的输出来启用 TCXO。 (SWRU346B 的第80页显示 GPIO 默认为 EXT_OSC_EN)。
即、我们的设计将没有在 XOSC_Q1和 XOSC_Q2之间连接晶体、因此只有40MHz 时钟将作为引脚 EXT_OSC 的输入、因此我们需要确保 在上电时 GPIO0 将为高电平。 或者,换句话说,为了 将 GPIO0的默认值设置为高电平并在 EXT_OSC 上 ,我需要确保 CC1200不需要40MHz 时钟来启动。
谢谢
David