This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用外部 TCXO 启动

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/975954/cc1200-startup-with-external-tcxo

器件型号:CC1200

你(们)好

我们的 CC1200系统将与外部 TCXO 一起运行、我们需要 CC1200来管理外部 TCXO 的启用/禁用。  请 TI 确认正确的方法是在其默认配置中使用 GPIO0、同时使用 GPIO0的输出来启用 TCXO。 (SWRU346B 的第80页显示 GPIO 默认为 EXT_OSC_EN)。

即、我们的设计将没有在 XOSC_Q1和 XOSC_Q2之间连接晶体、因此只有40MHz 时钟将作为引脚 EXT_OSC 的输入、因此我们需要确保 在上电时 GPIO0 将为高电平。  或者,换句话说,为了 将 GPIO0的默认值设置为高电平并在 EXT_OSC 上 ,我需要确保 CC1200不需要40MHz 时钟来启动。

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将不需要 TCXO 和晶体、因此仅使用 TCXO 就足够了。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard–感谢您的回答。 不幸的是,它没有回答我的问题。 具体而言,我正在寻找一项关于以下方面的明确声明:

    “请 TI 确认正确的方法是在其默认配置中使用 GPIO0,同时使用 GPIO0的输出启用 TCXO。”

    这对我们来说很重要、因为如果不加以说明、可能会出现 PCB 布局错误、因此我们需要确保默认配置中的 GPIO0是用于控制 TCXO 的正确引脚。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “请 TI 确认正确的方法是在其默认配置中使用 GPIO0,同时使用 GPIO0的输出启用 TCXO。” 是的、这是预期的用例。 EXT_OSC_EN 信号基本上与内部振荡器模块获得的 PD 信号相同、启动时信号路由到 GPIO0