This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:无法通过 CCS 生成 OAD 映像

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/971595/cc1312r-failed-to-generate-oad-image-by-ccs

器件型号:CC1312R

您好!

目的是通过 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54中的 rfWsnNodeExtFlashOadClient 项目生成 OAD 映像文件 。

在完全按照所有步骤进行编译期间、它始终显示以下错误提醒。 哪一步可能出错?

"ommon"不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
gmak[2]:[编译后处理]错误1 (忽略)

****构建完成****

因此、我直接通过 cmd 调用 OAD 映像 tool.exe 来生成.bin 文件、它现在可以成功生成.bin 文件。  

现在成功生成所需的 OAD 映像还是必须由 CCS 编译后生成? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将邀请我们的 OAD 专家对此进行研究。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    作为独立应用程序运行 OAD 映像工具时、可以使用它生成的 OAD 映像。 如果您在 CCS 中使用相同的参数、并且在独立使用时、它将生成相同的映像。  

    根据您遇到的错误、似乎缺少"c"来指向"common "文件夹、这样 CCS 就可以访问位于中的 OAD 映像工具 \tools\common\oad\oad_image_tool.py

    谢谢、  
    ELIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Elin。