请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
目的是通过 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_30_00_54中的 rfWsnNodeExtFlashOadClient 项目生成 OAD 映像文件 。
在完全按照所有步骤进行编译期间、它始终显示以下错误提醒。 哪一步可能出错?
"ommon"不能识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
gmak[2]:[编译后处理]错误1 (忽略)
****构建完成****
因此、我直接通过 cmd 调用 OAD 映像 tool.exe 来生成.bin 文件、它现在可以成功生成.bin 文件。
现在成功生成所需的 OAD 映像还是必须由 CCS 编译后生成? 非常感谢。