主题中讨论的其他器件: CC1000
大家好、
在某些情况下、CC1310崩溃、无法通过复位恢复。 BOD 和看门狗已启用、因此我认为在这种情况下、器件通常应重新启动。
一种情况是使用交流负载切换继电器。 我们仅将同一硬件与另一个处理器模块结合使用、并且工作正常。 我们转移到 CC1310的 UC 模块并解决了此问题。
系统由主电源供电、因此电流消耗不那么重要。 
您可以看到的内容
CH1:控制 H 桥以设置继电器的端口输出
CH2: 控制 H 桥以重置继电器的端口输出
CH3:当应用程序运行时切换的端口输出
Ch4:VDDS
此类尖峰/噪声可能会影响 CC1310、但应通过欠压检测或看门狗事件恢复、但不会。 必须完全切断电源!
至我的问题:
cc1310挂起的可能原因是什么?
是否可以是 DCDC/电源管理未加电?
可以是晶体模块吗?
改进/检查有哪些可能性?
BR Noge