请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101-Q1 您好!
这大约是 CC1101-Q1接收器电流消耗。
我在 CC1101-Q1数据表中找到以下说明、即在 DEM_DCFILT_OFF=0时1.2kbps 处的电流值
我想知道 DEM_DCFILT_OFF=1时的电流消耗

我们假设在433MHz 接收模式、38.4kbps、输入高于灵敏度限值20dB 时 DEM_DCFILT_OFF=1和0之间的电流差为22.2-18 = 4.2mA。
我的理解是否正确?
基于此、我们能否估算433MHz 接收模式、1.2kbps、输入高于灵敏度限制20dB、DEM_DCFILT_OFF=1为22–4.2 = 17.8mA 时的最大电流消耗?
此致、
-Shibata