This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:CC1101-Q1:接收模式电流消耗

Guru**** 2539370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/989971/cc1101-q1-cc1101-q1-receive-mode-current-consumption

器件型号:CC1101-Q1

您好!

 

这大约是 CC1101-Q1接收器电流消耗。

我在 CC1101-Q1数据表中找到以下说明、即在 DEM_DCFILT_OFF=0时1.2kbps 处的电流值

我想知道 DEM_DCFILT_OFF=1时的电流消耗

我们假设在433MHz 接收模式、38.4kbps、输入高于灵敏度限值20dB 时 DEM_DCFILT_OFF=1和0之间的电流差为22.2-18 = 4.2mA。

我的理解是否正确?

基于此、我们能否估算433MHz 接收模式、1.2kbps、输入高于灵敏度限制20dB、DEM_DCFILT_OFF=1为22–4.2 = 17.8mA 时的最大电流消耗?

此致、

-Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它指示了1.2kbps 的最大值。 但是、根据数据表编号、我无法保证电流始终低于17.8mA、因为它不是作为 C 的一部分进行测量   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我的客户希望知道 DEM_DCFILT_OFF=1时的当前编号、以确认它是否符合产品规格。

    是否可以共享1.2kbps 的测量值或计算值?

     

    谢谢、

    -Shibata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们只有数据表中所述的数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢您的评论。

    此致、

    -Shibata