Other Parts Discussed in Thread: CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1312R
您好!
我的客户正在评估1200MHz 的 CC1312R。 目的是查看此器件是否符合日本 STD-T67标准。
我能够在相关线程中配置1200MHz 设置、但我不知道如何将 txPower 设置为10dBm。
在选项卡中、除了13dBm 之外、我无法选择任何其他功率。
我认为我可以模仿 Typical Settings (典型设置)中的 txPower 设置值。
当我将 txPower 设置为10dBm 时、命令 txPower 为3E92。
我在1200MHz 时将 txPower 设置为0x3E92、但输出约为2dBm、未达到10dBm。
如果 txPower:0x003F (无变化)、它大约为7dBm。
我们希望在1200MHz 时精确设置10dBm。 请告诉我如何设置它?
此致、
请