This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1312R1:更改 txPower

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/987966/launchxl-cc1312r1-change-the-txpower

器件型号:LAUNCHXL-CC1312R1
主题中讨论的其他器件:CC1312R

您好!

我的客户正在评估1200MHz 的 CC1312R。 目的是查看此器件是否符合日本 STD-T67标准。

我能够在相关线程中配置1200MHz 设置、但我不知道如何将 txPower 设置为10dBm。
在选项卡中、除了13dBm 之外、我无法选择任何其他功率。

我认为我可以模仿 Typical Settings (典型设置)中的 txPower 设置值。
当我将 txPower 设置为10dBm 时、命令 txPower 为3E92。


我在1200MHz 时将 txPower 设置为0x3E92、但输出约为2dBm、未达到10dBm。
如果 txPower:0x003F (无变化)、它大约为7dBm。

我们希望在1200MHz 时精确设置10dBm。 请告诉我如何设置它?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1312R 目前尚未以1200MHz 运行。

    您可以改用920 MHz 频带还是400 MHz 频带吗?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有覆盖1200 MHz 的参考设计。 LP 上的 BOM 涵盖868MHz/915MHz 频段、1200MHz 将需要不同的 BOM。 此外、还必须为此频率范围找到一个 TX 表。