This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:礼貌频谱访问时序参数

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1010788/cc1312r-polite-spectrum-access-timing-parameters

器件型号:CC1312R

参数

限制

制造商声明

最小 CCA 间隔

µs μ A

 

最小延迟周期

CCA 间隔

 

延迟周期的最小单位

请参阅注1

 

死区时间

供应商声明的 CCA 时间、但不超过5ms

 

最大传输持续时间 Ton 最大值(单个 TX)

1s

 

最大传输持续时间 Ton 最大值(TX 对话框或轮询序列)

4秒

 

最大 Tcum 打开

1小时

每200kHz 频谱为100s/1h

 

相同工作频率下的最小 Toff_min

100毫秒

 

注1:             延迟周期的最小单位由制造商声明。

注2:               TDIS 由制造商声明、不超过5ms。

注3:             通过实施更多的 AFA                                    通道、可以实现更长的累计传输时间。