请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 我们有一些客户在其之前的产品设计中使用了 Si4432。 现在他们想要用 cc1201替换它、但必须与以前的产品兼容。 cc1201是否可以与 Si4432通信? 之前、Si4432使用 GFSK、9600bps 和470MHz 参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.