This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:替换 SI4432

Guru**** 2501405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1013993/cc1201-replace-si4432

器件型号:CC1201

我们有一些客户在其之前的产品设计中使用了 Si4432。 现在他们想要用 cc1201替换它、但必须与以前的产品兼容。 cc1201是否可以与 Si4432通信? 之前、Si4432使用 GFSK、9600bps 和470MHz 参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1201很可能会替代 SI4432、但为了确保这一点、需要更多详细信息。

    您是否有需要支持的完整数据包格式?  

    CC1201支持 GFSK、9600kbps 和470MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    32位前导码010101... 2字节同步代码0x24d4、1字节数据包长度、后跟数据、最后是2字节 CRC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不应该是任何问题。 使用 SmartRF Studio 可以相当轻松地进行测试。