大家好、
我收到了客户的问题。
我关注这个网站。
我要这么做。 我将转到第五步。
启动应用程序--启动网络。
然后在 ./run_demo.sh 步骤中进行显示。
在后台启动收集器应用程序。
在后台启动 Node-JS 网关应用程序。
./run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作
网关以进程 ID:1991运行
我不知道导致此问题的原因。/run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作
在您的主机上、使用以下命令启动浏览器:也不应显示任何 URL。
怎么了、请使用 BBAI 开发板运行、而不是 BBB 开发板。 我使用的 SimpleLink Linux GW SDK 版本为 ti15.4stack_linux_x64_2_02_00_03、SimpleLink CC1352R SDK 版本为 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 5.10.0.48

非常感谢你的帮助。
此致、