This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:误差分析

Guru**** 2547380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1009636/cc1352r-error-analysis

器件型号:CC1352R

大家好、

我收到了客户的问题。

我关注这个网站。

dev.ti.com/.../node

我要这么做。 我将转到第五步。

启动应用程序--启动网络。

然后在  ./run_demo.sh 步骤中进行显示。

在后台启动收集器应用程序。

在后台启动 Node-JS 网关应用程序。

./run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作

网关以进程 ID:1991运行

我不知道导致此问题的原因。/run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作

在您的主机上、使用以下命令启动浏览器:也不应显示任何 URL。

怎么了、请使用 BBAI 开发板运行、而不是 BBB 开发板。  我使用的 SimpleLink Linux GW SDK 版本为 ti15.4stack_linux_x64_2_02_00_03、SimpleLink CC1352R SDK 版本为 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 5.10.0.48

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将为此案例分配一人。 同时、请重新发送帖子中的链接、因为此帖子中的链接不起作用。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siri、

    感谢你的答复。

    我写了一篇新文章。

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1010055/cc1352r-error-analysis

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新线程中的链接也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1352R

    大家好、

    我收到了客户的问题。

    我关注这个网站。

    dev.ti.com/.../node

    我要这么做。 我将转到第五步。

    启动应用程序--启动网络。

    然后在  ./run_demo.sh 步骤中进行显示。

    在后台启动收集器应用程序。

    在后台启动 Node-JS 网关应用程序。

    ./run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作

    网关以进程 ID:1991运行

    我不知道导致此问题的原因。/run_gateway.sh:第87行:kill:(777)-不允许操作

    在您的主机上、使用以下命令启动浏览器:也不应显示任何 URL。

    怎么了、请使用 BBAI 开发板运行、而不是 BBB 开发板。  我使用的 SimpleLink Linux GW SDK 版本为 ti15.4stack_linux_x64_2_02_00_03、SimpleLink CC1352R SDK 版本为 SimpleLink CC13x2 26x2 SDK 5.10.0.48

    非常感谢你的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已为此案例分配了某人、但请注意、您发布的链接仍然不起作用。 尝试在该帖子中修复它、而不是创建新帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    此外、您是否可以尝试更新到 Linux GW SDK 的较新版本? 您使用的版本不支持 CC13x2器件。

    我建议更新到版本4.40.00.03。  https://www.ti.com/tool/download/TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK