This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:TCXO 相关的退出

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, LP-CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1137944/cc1312r7-tcxo-related-quetsions

器件型号:CC1312R7

各位专家、您好!

我们的客户了解 TI 推荐的 TCXO[TG2016SMN 48.000000MHz TCGNNM](Vcc=1.8V~3.3V)将是 EOL、

因此、请尝试查找替代 TCXO。 TI 是否有相关建议?

 TG2016SMN 48.000000MHz 是下一代 TCGNNM,电压范围为1.7-1.9V,因此不能与 TI EVM 一样使用。

2. TI EVM 使用 GPIO 为 TCXO 供电。  但我们的客户希望使用 Vccio = 1.8-3.3V 电源。

此外,他们还在检查是否可以使用 CC1312R7生成的 VDDR 电压,这是该规范中确定的。 视点?

GPIO 驱动器  

他们发现数据表中的 GPIO 规格如下、 TI 能否提供 GPIO 电流 和 压降曲线?

此致、

A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     此器件仍可在 DigiKey 订购

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGW:CC1312R7数据表中未涵盖 TCXO。 请修复。  

    对于问题2、从数据表中可以看出:  

    "晶体振荡器引脚、X32K_Q1、X32K_Q2、X48M_N 和 X48M_P 上的电压"

    和  

    "(2)不通过该引脚提供外部电路"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 目前 DS 中未涵盖 TCXO、但将来会添加此内容。 将会让您知道它何时位于 DS 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 MCU074A_LP-CC1312R7_BOM.xlsx 中,显示如下  

    EPSON48MHz | 晶体、振荡器、TCXO、48MHz、-0.5PPM/+0.5PPM、 1.8V 至3.3V、-40°C/+85DEGC、| SMD EPSON TG2016SMN 48.000000MHz |TCGNNM

    因此,请在数据表中添加 TCXO 说明。

    此外、我发现替代 CC1312 TCXO 的线程如下、它们是否可以使用相同的 NDK 器件?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878680/cc1312r-alternate-txco-recommendation

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们可以使用相同的 NDK 器件。

    始终首先要求 NDK 提供不同版本之间的增量。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于"(2)不从此引脚提供外部电路"、他们说我们的 EVM 使用此引脚供电。

    所以、请仔细检查此引脚是否可以为 TCXO 使用外部电源、或者不再使用外部电源。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    外部电路不应连接到 VDDR。 如果外部电路连接到 VDDR、则存在可能干扰射频的噪声风险。

    VDDR 用作 EVM 上的内部电源、但这仅用于无线电本身、不应连接到任何外部电路。

    此致、

      Richard