主题中讨论的其他器件:TPD1E0B04
您好!
CC1312 IC 的片上保护的 ESD 钳位电压是多少?
我们正在添加板级 ESD 保护、并希望确保在 CC1312片上 ESD 保护之前、我们的板级 ESD 保护会钳制。
具体而言、我们希望使用 TI ESD314器件 CC1312 I/O ESD 保护。 这是否是一个好的候选人?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
任何 ESD 保护上的钳位电压都会因器件而异。 为了确保外部保护不会开始钳制有效电压电平、您需要保护的芯片上的最大电压与外部保护之间必须存在一些间隙。
如果有人走在地毯上(作为一个示例)并触摸暴露的部件、通常会提供系统级保护以保护芯片。 这意味着您通常希望保护器件免受的电压很容易处于 kV 范围内。
您列出的引脚是最重要的引脚、如果用户只能访问这些引脚、我不认为您应该需要保护更多的引脚。 所选的 ESD 二极管应该良好。