This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:支持的频段

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1200, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/994253/cc1200-supported-frequency-bands

器件型号:CC1200
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1310

您好!

我的客户对 CC1200和 CC1120支持的频段有疑问。
根据数据表、支持多种频段范围。
例如:CC1200数据表。


客户在这些范围之外的疑问根本不受支持。
如果是、应该采取哪些行为?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合成器将无法锁定在数据表中规定的频带之外。 因此、射频不会在所述频带之外工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户正在寻找频率约为350MHz 的器件。
    我们是否有任何设备?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310是否足够接近?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    客户需要350MHz+/-20MHz 频率。
    CC1310表未显示351MHz 至359MHz 范围。 这不可用吗?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅数据表中记录的范围可用。 对于记录的频率以外的频率、在所有情况下、同步不会锁定。