请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 主题中讨论的其他部件:CC1120、 CC1310
您好!
我的客户对 CC1200和 CC1120支持的频段有疑问。
根据数据表、支持多种频段范围。
例如:CC1200数据表。 
客户在这些范围之外的疑问根本不受支持。
如果是、应该采取哪些行为?
谢谢、此致、
田志郎一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.