This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:QAM RX 的建议?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/991662/cc1200-recommendations-for-qam-rx

器件型号:CC1200

我们希望使用 CC1200提供 I/Q 或幅度/相位、以便与外部 QAM 切片器配合使用、并有一些问题:

1. 与 MAGN 和 ANG 输出相比、使用 CHFILT_I 和 CHFILT_Q 输出在性能方面是否有任何已知优势?  它们是否都能正常工作?

2. 决定采样率的参数是什么,或者数据表中的哪个公式与计算采样率相关?

3. 在25kHz 宽信号的强信号和适当的通道滤波器设置下、可能需要哪种最大 SNR?

4. 在限制性能时需要进行哪些权衡(例如采样率与决定噪声带宽的设置)?

5. 建议采用哪些关键参数设置?

6. 我们还应该了解关于这种办法的任何其他情况吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)两者都应该起作用、它们只是来自接收链中的不同位置。 您应该注意的是、如果能够以所需的速率读取寄存器、因为您需要在给定时间内读取6个 vs 5个寄存器。

    2) 2)我认为内部过采样是编程数据速率的4倍。

    3) 3)不确定此处定义的最大 SNR。 在灵敏度限值处、(G) FSK 所需的 SNR 约为7-8dB

    我没有看到这个确切的用例、因此我不确定您将看到哪些限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 内部过采样与编程的数据速率相关会更好、但我发现这条关于 AGC 集成窗口的声明: "样本指的是 RX 滤波器采样频率、这是编程的 RX 滤波器带宽的4倍。"

    1. 您是否同意这似乎也适用于 I/Q 样本?   

    在相关主题上、我们不得不努力了解该部分在 过去几 年中的时间安排是如何工作的、其中大部分是通过试错来实现的。  其中一个最大的惊喜是、许多内部时序参数与 RX 滤波器带宽相连、而不是 与数据表中偶尔建议的编程数据速率相关联。   

    2. 您能否向社区提供 一个方框图来说明该部件的实际工作原理、特别是描述由于创建内部时钟速率的分频器、各种不同的参数是如何相关的?  这将非常有用!  如果需要、我们可以进行 NDA 交换。

    在 ter 的个人笔记中、我非常感谢您多年来为社区提供的这些部件方面的支持!  谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    概览调制解调器的工程师在不同的项目上被分配了超过100%的资源、因此很难获得更多详细信息。  

    我认为我们没有一个很好的数字来显示内部时钟、因此我们即使在签订了 NDA 的情况下也能够共享。  

    通过查看一些旧帖子,看起来有些位流的时钟速率为4*RXBW,而其他的时钟速率为4*datarate。 我建议使用这两个参数、看看输出速率是如何受到影响的。