我们希望使用 CC1200提供 I/Q 或幅度/相位、以便与外部 QAM 切片器配合使用、并有一些问题:
1. 与 MAGN 和 ANG 输出相比、使用 CHFILT_I 和 CHFILT_Q 输出在性能方面是否有任何已知优势? 它们是否都能正常工作?
2. 决定采样率的参数是什么,或者数据表中的哪个公式与计算采样率相关?
3. 在25kHz 宽信号的强信号和适当的通道滤波器设置下、可能需要哪种最大 SNR?
4. 在限制性能时需要进行哪些权衡(例如采样率与决定噪声带宽的设置)?
5. 建议采用哪些关键参数设置?
6. 我们还应该了解关于这种办法的任何其他情况吗?
谢谢!