请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1312R 您好!
您能告诉我们 CC1312R 在以下条件下的功耗吗?
- VDDS = 2.1V (如果 VDDS = 2.1V、我们认为 CC1312R 的输出可能为+14dBm)
- CC1312R 处于升压模式
我们可以在数据表的表8.6中找到功耗。
但是、该数字似乎仅适用于 VDDS = 3.6V 的情况。
我们想知道、在上述条件下、功耗是否等于表中的数字。
此致、
Nomo