This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R 升压模式下的功耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/991904/cc1312r-the-power-consumption-in-boost-mode-on-cc1312r

器件型号:CC1312R

您好!

您能告诉我们 CC1312R 在以下条件下的功耗吗?
- VDDS = 2.1V (如果 VDDS = 2.1V、我们认为 CC1312R 的输出可能为+14dBm)
- CC1312R 处于升压模式

我们可以在数据表的表8.6中找到功耗。
但是、该数字似乎仅适用于 VDDS = 3.6V 的情况。
我们想知道、在上述条件下、功耗是否等于表中的数字。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的图8-11显示了电流消耗如何随 VDDS 的函数变化。 曲线的电压范围为10dBm、但曲线的斜率在14dBm 时相同、因此应该可以估算14dBm 时的电流@2.1V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ter-san、

    感谢你的答复。
    我们将听从您的意见。

    此致、
    Nomo