主题中讨论的其他器件:CC2510
您好!
我将 CC1110用于无线温度。 湿度传感器应用。 目前、我正在进行功率预算编制工作。 测得的有源模式电流为6.8mA、而数据表中提到的电流为5mA。
是否有人可以为最小和最大电流值提供帮助?
我已经使用具有和不具有外设的多个硬件模块进行了测试。 有源模式电流恒定为6.8mA。 在接收中、电流也比数据表上升了近2mA。
请帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将 CC1110用于无线温度。 湿度传感器应用。 目前、我正在进行功率预算编制工作。 测得的有源模式电流为6.8mA、而数据表中提到的电流为5mA。
是否有人可以为最小和最大电流值提供帮助?
我已经使用具有和不具有外设的多个硬件模块进行了测试。 有源模式电流恒定为6.8mA。 在接收中、电流也比数据表上升了近2mA。
请帮助
您好!
数据表数字基于验证测试系统的测量结果、因此数据表中显示的结果不会发生修改。 如果数据表中显示了一个数字、则您也应在相同条件下测量该值。
如果天线阻抗远低于50欧姆、则电流消耗会发生变化。 在您的情况下、连接天线或连接50负载时的结果类似。 这一点很好、结果没有差别、但不能找出您看到的额外电流消耗的根本原因。
您的电源是否为3.0V?
26 MHz 晶体?
您在其它功率模式[0至3]中测量的电流消耗是多少?
您能否布置原理图的 RF 部分?
如数据表中所述、活动功耗将取决于 CPU 活动以及在执行此测量时芯片上的活动状态。
您能否分享一下在进行此测量时如何设置芯片?
您好!
芯片有温度。 和湿度传感器连接到它。 但传感器处于关断模式。 下面是一些电流测量。
| PM2模式 | 1.6uA |
| 激活模式(传感器-断电) | 6.57mA |
| 激活模式(传感器- ODR 12.5Hz) | 6.89mA |
| 平均传输电流(+10dBm) | 24.6mA |
| (+5dBm) | 20mA |
| (0dBm) | 18mA |
| 连续接收 | 25mA |
与数据表存在大量差异。 传输电流正常、因为两者之间存在延迟。 问题出在接收和工作模式电流