This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1110-CC1111:CC1110 -工作模式电流消耗

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2510

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998533/cc1110-cc1111-cc1110---active-mode-current-consumption

器件型号:CC1110-CC1111
主题中讨论的其他器件:CC2510

您好!

我将 CC1110用于无线温度。 湿度传感器应用。 目前、我正在进行功率预算编制工作。 测得的有源模式电流为6.8mA、而数据表中提到的电流为5mA。

是否有人可以为最小和最大电流值提供帮助?

我已经使用具有和不具有外设的多个硬件模块进行了测试。 有源模式电流恒定为6.8mA。 在接收中、电流也比数据表上升了近2mA。

请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是在连接天线还是50欧姆端口的情况下进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 连接天线时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用纯50欧姆负载进行测量?

    电流消耗可能会略有变化、具体取决于天线的确切匹配/阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将测量。 您能不能说出您的想法是什么? 有与 RF_P 和 RF_N 引脚串联的直流阻断电容器。 因此、我不认为电流将通过。 我是否应该从电路板上移除 RF_P 和 RF_N 的串联电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、直流电容器仍然可以安装。 当射频连接到50欧姆宽带电源时、执行直流电流消耗测量。 例如、频谱分析仪、50欧姆负载 SMA 连接器或两个并联100欧姆电阻器连接到 GND。  

    电流消耗将随阻抗而变化、因此具有50欧姆的实心基准阻抗;因此比较电流消耗数更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们连接了50欧姆负载 SMA 连接器。 但它仍然是相同的6.8mA。 数据表中提到的工作模式电流消耗基于哪些注意事项? 我们在数据表中测量了 CC2510的电流消耗、也是4.8mA、但实际上是6.5mA。 这是正常现象还是有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表数字基于验证测试系统的测量结果、因此数据表中显示的结果不会发生修改。 如果数据表中显示了一个数字、则您也应在相同条件下测量该值。

    如果天线阻抗远低于50欧姆、则电流消耗会发生变化。 在您的情况下、连接天线或连接50负载时的结果类似。 这一点很好、结果没有差别、但不能找出您看到的额外电流消耗的根本原因。

    您的电源是否为3.0V?

    26 MHz 晶体?

    您在其它功率模式[0至3]中测量的电流消耗是多少?

    您能否布置原理图的 RF 部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电源为3.0V

    晶振为26MHz

    PM2模式功耗为0.8uA - 1uA  

    4. RF 部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="313839" URL"~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998533/cc1110-cc1111-cc1110---active-mode-current-consumption "]测得的工作模式电流为6.8mA、而数据表中提到的电流为5mA。

    如数据表中所述、活动功耗将取决于 CPU 活动以及在执行此测量时芯片上的活动状态。  

    您能否分享一下在进行此测量时如何设置芯片?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    芯片有温度。 和湿度传感器连接到它。 但传感器处于关断模式。 下面是一些电流测量。

    PM2模式 1.6uA
    激活模式(传感器-断电) 6.57mA
    激活模式(传感器- ODR 12.5Hz) 6.89mA
    平均传输电流(+10dBm) 24.6mA
    (+5dBm) 20mA
    (0dBm) 18mA
    连续接收 25mA

    与数据表存在大量差异。 传输电流正常、因为两者之间存在延迟。 问题出在接收和工作模式电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    不确定 SPI 是否会增加功耗。 如果要与数据表进行比较、请确保不使用外设。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在 SPI 电流消耗方面面临一个问题。 温度 湿度传感器通过 SPI 连接到 CC1110。 激活传感器后、峰值电流消耗达到360uA、而传感器数据表中提到的峰值感应电流为60uA。 我已将 SPI 引脚配置为外设。 在 SPI 引脚上连接了20千欧上拉电阻的情况下,是否可能有电流从 SPI 引脚泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    断开所有外设与 CC1110的连接、以测量 CC1110的电流消耗

    如果传感器数据表中的最大值为60uA_max、并且测量值为360uA、则一定会在某个位置发生电流泄漏。 您是否在连接和未连接 SPI 线路的情况下测量了传感器的电流消耗?