This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC110L Tx ->CC1101 Rx

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1003169/cc1101-cc110l-tx---cc1101-rx

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件:CC110L

我有一个用于 CC110L 芯片的配置、该芯片将用作传感器应用中某些数据的发送器。

我尝试使用与接收器 CC1101的寄存器设置相同的值、但接收器不接收任何消息。

我跟踪了 CC110L 和传感器之间的 SPI 通信、可以看到 CC110L 正在传输。

CC110L 和 CC1101之间现在是否存在 SoM 寄存器差异?

寄存器设置如下:

e2e.ti.com/.../CC110L.html