请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 主题中讨论的其他器件:CC110L、
我有一个用于 CC110L 芯片的配置、该芯片将用作传感器应用中某些数据的发送器。
我尝试使用与接收器 CC1101的寄存器设置相同的值、但接收器不接收任何消息。
我跟踪了 CC110L 和传感器之间的 SPI 通信、可以看到 CC110L 正在传输。
CC110L 和 CC1101之间现在是否存在 SoM 寄存器差异?
寄存器设置如下: