This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:GMSK &放大器;200MHz 运行

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1000063/cc1125-gmsk-200-mhz-operation

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

我正在与具有传统 GMSK 应用的客户合作、而器件短缺正导致他们使用 CC1125探索新的重新设计。 他们目前在另一个产品线中使用 CC1200、并且熟悉此系列、但此应用需要更好的相位噪声来满足更严格的法规要求。 主要问题是:CC1125能否产生 GMSK BT .3 9600 SPS 波形? GMSK 应该能够在偏差被设定为1/4符号速率的情况下实现、但是他们看不到任何明显的方法来改变脉冲整形滤波器的 BT、也许他们已经忽略了它?

此外、所需的频率范围为450MHz 和216-222MHz、数据表中指出、要了解有关200MHz 运行频率的更多信息、请访问 TI、只需了解这意味着什么。

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片支持下表中列出的频率:

    ()表示 由于我们尚未为这些频带开发参考设计、因此已检查频带的功能而不是性能。  

    CC1125使用固定 BT = 0.5。