请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 主题中讨论的其他器件: CC1200
我正在与具有传统 GMSK 应用的客户合作、而器件短缺正导致他们使用 CC1125探索新的重新设计。 他们目前在另一个产品线中使用 CC1200、并且熟悉此系列、但此应用需要更好的相位噪声来满足更严格的法规要求。 主要问题是:CC1125能否产生 GMSK BT .3 9600 SPS 波形? GMSK 应该能够在偏差被设定为1/4符号速率的情况下实现、但是他们看不到任何明显的方法来改变脉冲整形滤波器的 BT、也许他们已经忽略了它?
此外、所需的频率范围为450MHz 和216-222MHz、数据表中指出、要了解有关200MHz 运行频率的更多信息、请访问 TI、只需了解这意味着什么。
谢谢、
Stuart