This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:LPSTK-CC1352R

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/998194/lpstk-cc1352r-lpstk-cc1352r

器件型号:LPSTK-CC1352R

你好

我需要使用具有 LPSTK-CC1352R 的 CC1352P2设置低于1GHz 网络。 这些器件是否协同工作? 我还需要在 CC1352P2卡上使用915MHz 的外部天线、C483的值是多少? 我可以在 C483位置使用 C482 (47pF)吗? 谢谢。 拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、LAUNCHXL-CC1352P-2和 LPSTK-CC1352R 搭配使用时效果良好。

    C483是一个直流阻断电容器、用于在 SMA 连接器中进行开关。

    对于0201、我们通常使用以下值作为直流阻断电容器:

    12pF:2.4GHz

    100pF:868-915MHz

    由于这是两个频带之间的折衷、因此使用了47pF。 如果您的工作频率仅为915MHz、则为电容器使用100pF。

    此致、

      Richard