请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 你好
我需要使用具有 LPSTK-CC1352R 的 CC1352P2设置低于1GHz 网络。 这些器件是否协同工作? 我还需要在 CC1352P2卡上使用915MHz 的外部天线、C483的值是多少? 我可以在 C483位置使用 C482 (47pF)吗? 谢谢。 拉斐尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我需要使用具有 LPSTK-CC1352R 的 CC1352P2设置低于1GHz 网络。 这些器件是否协同工作? 我还需要在 CC1352P2卡上使用915MHz 的外部天线、C483的值是多少? 我可以在 C483位置使用 C482 (47pF)吗? 谢谢。 拉斐尔
您好!
是的、LAUNCHXL-CC1352P-2和 LPSTK-CC1352R 搭配使用时效果良好。
C483是一个直流阻断电容器、用于在 SMA 连接器中进行开关。
对于0201、我们通常使用以下值作为直流阻断电容器:
12pF:2.4GHz
100pF:868-915MHz
由于这是两个频带之间的折衷、因此使用了47pF。 如果您的工作频率仅为915MHz、则为电容器使用100pF。
此致、
Richard