主题中讨论的其他器件:CC1200
我将 CC1200仅用作接收器(863-869MHz 和903-927MHz 频段)、并使用 SmartStudio 设置寄存器。
我注意到、接收器可以在+40MHz 或-40MHz 的错误频率下从较小距离的发送器(500mW)接收数据包。
我想说的是、如果发送器以863发送数据包、则如果接收器设置为863 (预期)、但如果我将其设置为903Mhz (距离发送器只有几米)、我也可以接收数据、反之亦然。
我已经使用频谱分析仪检查了发送器、我可以确认+-40MHz 时没有谐波。
我尝试找到另一个距离、而不是40MHz、但没有找到。 近况如何? 这意味着、如果有人从我的中心频率中降低+-40MHz、我将会遇到问题。