This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200EMK-868-930:接收器接收到不需要的频率

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/881057/cc1200emk-868-930-receiver-receive-unwanted-frequencies

器件型号:CC1200EMK-868-930
主题中讨论的其他器件:CC1200

我将 CC1200仅用作接收器(863-869MHz 和903-927MHz 频段)、并使用 SmartStudio 设置寄存器。

我注意到、接收器可以在+40MHz 或-40MHz 的错误频率下从较小距离的发送器(500mW)接收数据包。

我想说的是、如果发送器以863发送数据包、则如果接收器设置为863 (预期)、但如果我将其设置为903Mhz (距离发送器只有几米)、我也可以接收数据、反之亦然。

我已经使用频谱分析仪检查了发送器、我可以确认+-40MHz 时没有谐波。

我尝试找到另一个距离、而不是40MHz、但没有找到。 近况如何? 这意味着、如果有人从我的中心频率中降低+-40MHz、我将会遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这很奇怪。

    您是否使用 SmartRF Studio 测试接收器? 如果没有、您可以使用 SmartRF Studio 执行 RX 测试并共享设置吗?

    在+/-40MHz 偏移时、您是否看到没有 CRC 错误的数据包?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们没有做过类似的测试、但我注意到、从测试结果中、我发现在 X 频率的倍数处灵敏度较差。 我怀疑以 xtal 频率的倍数出现的信号将混合到主通道。  

    您是否使用地址过滤来避免处理从您不感兴趣的节点发送的数据包?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、没错、有 xtal 40MHz。 我不使用寻址、因为数据只有3个字节非常重要。
    使用寄存器 od CC1200中的不同设置是否可以解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为可以使用设置更改此设置、因为这是由于无线电和射频的物理实现。 这意味着由于相位噪声和杂散、射频前端中的信号将在不同程度上混合。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白、谢谢之三。 您能否推荐另一个可更好地隔离不需要的频率的 CC 器件?
    我将其用于实时数据、因此我担心、如果 sometone 正在使用或不使用 xtal 频率的倍数、我将会有很多坏数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所指出的、所有器件都将出现类似的问题。  

    但是:在现实生活中、这种做法是否现实、因为您在868MHz 频带或915MHz 频带上运行、并且这些频带的宽度小于40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是担心是否存在其他问题、例如、 移动操作器的频率为+-40MHz、这可能会影响我的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在多个 xtal 频率下的灵敏度较差、但移动运营商等不会像您一样使用相同的同步字等发送、因此您将不会收到此流量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我只想告诉您、我确认载波频率不是 xtal 频率的倍数、您可以选择任何频率等频率865Mhz、您可以使用载波为+40MHz 的接收器接收正确的数据、在本例中为905Mhz。

    我认为、混合在一起的频率是主载波频率+/- N x 晶振频率、在音频中、它被称为互调失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的差。 我发现我不够精确、当我写" X 频率的倍数"时、目的是还要包含载波频率+/- N x 晶体频率。