This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:Tx (CC1101)和 Rx (CC1101)之间无通信。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/873003/cc1101-no-communication-between-tx-cc1101-and-rx-cc1101

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件:CC1190

尊敬的先生:

我们正在使用 C1101和 CC1190开发 Tx、Rx 模块。
这与 Tx、Rx 模块的原理图和寄存器设置值相同。
它无法在 Tx 和 Rx 之间进行通信。
您能否帮助查看我们的原理图并按以下已连接文件注册。

e2e.ti.com/.../MODULE_5F00_SUB1G_5F00_rev01_5F00_20191224_5F0080ACA0D1A9C6_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dexter、  

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图上看不到任何可以解释性能不佳的明显情况。  

    您没有编写任何有关调试所看到内容的内容。  

    第一个任务:检查您是否在 TX 中获得预期的传导输出功率。  

    还可以浏览 http://www.ti.com/lit/an/swra603/swra603.pdf 并报告您的发现。