This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:Studio &SmartRF &TRxEb-CC112x -无法解释的频率。 偏移

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/871383/cc1120-studio-smartrf-trxeb-cc112x---inexplicable-freq-offsets

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1125

您好!

使用 Studio 多年、我不会对结果提出质疑。

但现在-在不使用它进行排队之后-我正在挣扎、因为 Studio (2.11.0)产生了载波频率。 误差~约 11kHz (868M 时;434时、仍在那里)。

CC1125 "较差"(~ 3k)、但仍然错误:

我确信我做了一些愚蠢的错误...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、您是否知道频率将是准确的、因为由于 xtal、您将具有+/- x ppm、11kHz 应该在该范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是我们的硬件、而是您自己的硬件:我们使用的是原始 TI EVK -它们通常精确到100Hz!

    有些愚蠢的事情一定会出错:-(

    P.S. 现在、我已经学习了5个 CC112xDK (434MHz、这是我们的大多数产品)。 一个在434MHz 上是准确的、所有其他频率介于低于应有值的1-4 kHz 之间。
    他们已经4年以上了-您是否对晶体老化有疑问?

    另外:在哪里可以找到一些全新的配对(434/868)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMS 使用 Xtals、因此您看到的频率由频率精度给出。 只要您看到的频率偏移在 xtal 的 ppm 规格范围内、我就不会在此问题上使用任何时间。  

     我们销售的 EMS 可在 https://www.ti.com/store/ti/en/上找到、也可以是某些分销商拥有的 EMS。 我相信、由于销售额低、我们已经开始逐步淘汰某些 EMS、如果是这种情况、您可以考虑根据参考设计构建自己的 EMS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三、
    嗯,很显然我必须学习我的课;-)

    假设 TI 使用的 TCXO 小于2ppm (就像我们始终使用 CCS 一样)。

    €DKS:我唯一能找到的是完整 DK、如 CC1120DK、持续时间为~300 μ s、但我没有找到单个具有 CCS 的小 PCB (当时每对为~50E)。

    有什么想法可以在哪里找到一些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仅在 CC1125 CAT1 EM 上使用 TCXO。  

    看起来 Mouser 仍然有一些产品: https://www.mouser.com/Search/Refine?Keyword=CC1120