This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:Uniflash 可以#39;t 检测 CC1352R 连接后、Starter 应用程序也可以#39;t 检测 CC1352R

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/878777/cc1352r-uniflash-can-t-detect-cc1352r-when-connected-starter-app-also-can-t-detect-cc1352r

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

当我尝试将程序刷写到 CC1352R 时、uniflash 会说它无法检测到 CC1352R、但它以前能够检测到。

我还检查了 SimpleLink Starter 应用程序、它无法显示 CC1352R、但以前能够显示...

这是我的 CC1352R 模块吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存编程器2、它是否也会显示"未知"? 如果是、您是否能够成功执行批量擦除? 如果没有、则表示您已使器件起欺骗作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 在闪存编程器2的右上角使用 CC13xx 强制批量擦除选项、但提示此消息。

    我认为我的 CC1352R 是有问题的、接下来该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否下载任何具有修改后的 CCFG 的应用以锁定您的闪存和调试接口? 请尝试在 C:\ti\ccs_base\con\uscif\xds110下访问 readme.txt、并使用 xdsdfu.exe 下载 XDS110固件以再次进行测试。