请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 从用户指南中的描述看来、CC1125可能会无限期地等待收听-对吗?
也就是说,由主机微控制器来实现超时?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用 user="PM"]它符合 ETSI LBT 规范
实际上、ETSI 规范在这方面同样不透明。
[报价 USER="PM"]您可以控制主机 MCU[/报价]的超时
我知道我可以——问题是我是否必须——我 是 不是唯一的方法!
编辑
算法似乎是:
启动 | |启动计时器、TF = 5ms | +<-------- + | | 五 | 倾听 | 直至 | 计时器 | 到期 | | |启动计时器、 | | 0 < TPS < 5ms 五 |通道 | 免费? --no->--+ |是的 | | v 发送
它显然具有潜在的无限循环。