This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:说前监听(LBT)

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901042/cc1125-listen-before-talk-lbt

器件型号:CC1125

从用户指南中的描述看来、CC1125可能会无限期地等待收听-对吗?

也就是说,由主机微控制器来实现超时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它符合 ETSI LBT 规范。

    是的、您可以通过主机 MCU 控制超时。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="PM"]它符合 ETSI LBT 规范

    实际上、ETSI 规范在这方面同样不透明。

    [报价 USER="PM"]您可以控制主机 MCU[/报价]的超时

    我知道我可以——问题是我是否必须——我 是 不是唯一的方法!

    编辑

    算法似乎是:

    启动
    |
    |启动计时器、TF = 5ms
    |
    +<-------- +
    | |
    五 |
    倾听 |
    直至 |
    计时器 |
    到期 |
    | |启动计时器、
    | | 0 < TPS < 5ms
    五
    |通道 |
    免费? --no->--+
    |是的
    
    |
    |
    v 发送
    

    它显然具有潜在的无限循环。
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更复杂的方法来实现这一点、例如使用 CSMA。

    对于 ETSI、通常唯一的方法是按照图表中显示的方式执行 LBT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但问题是如何避免在该实现中出现潜在的无限循环。

    具体而言、CC1125是否提供退出机制、或者是否必须由外部主机微控制器管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Andy Neil "] CC1125是否提供退出机制[/quot]

    似乎答案是、不

    [引用 user="Andy Neil "]或者、如果必须由外部主机微控制器管理[/引用]

    这会将其保留为唯一的选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3331346