This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:带透明串行模式的先听后讲(LBT)

Guru**** 2537350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/901055/cc1125-listen-before-talk-lbt-with-transparent-serial-mode

器件型号:CC1125

 通话前监听(LBT)功能是否支持透明串行模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将仔细研究它、尽快返回给您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在透明串行模式下、LBT 功能似乎不可用。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这适用于所有 CCA 模式,还是仅适用于 LBT?

    您建议如何在透明模式下执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个一般性问题、还是您计划使用透明模式?

    我看到您对此芯片有很多问题、您能否分享您的应用/用例的一些详细信息、在这种情况下回答问题会更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是一个使用透明模式的现有应用程序。

    目前、它只是传输。

    要求添加设备、以便在开始传输之前检查信道是否为"空闲"信道。

    编辑

    该应用采用434MHz 频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    透明模式下不支持 LBT。 正如用户指南所述、在透明模式下、芯片的许多功能不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ter"]芯片的许多功能在透明模式下不可用

    但它只是说"很多"-因此、这个特定功能是否可用的问题就在于此。

    与"内置数据包处理功能"相关的问题并不是显而易见的