This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 868MHz PCB/平面天线设计-谐振和回波损耗相当低

Guru**** 2864400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/897163/868mhz-pcb-planar-antenna-design---resonance-and-return-loss-quite-off

尊敬的 TI 团队:

我已经尝试重现您针对868MHz 天线的 PCB 天线设计、以便在我自己的 PCB 上使用它们。 为了更加精确、我尝试了以下设计:

我基于以下示例进行了天线设计:

DN038、DN024和 DN023的参考设计。 我使用了匹配电路、其中建议:

以下是我的结果:

DN038:

DN024:

和 F-Antenna (dn023):

我使用的 FR4电路板厚度为1.6mm、覆铜厚度为1oz/35um、是从中国订购的。 结果对我来说有点失望、共振关闭、回波损耗很差。 理想情况下、我希望使用 dn038、因为它的设计紧凑。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、您的所有照片都已丢失、请重新发布这些照片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、请查看以下图片:

    PCB 设计:

    DN038的 S11:

    S11 DN024:

    S11 F 天线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、GND 平面尺寸也是天线的一部分。 这就是您的天线与减小的 GND 平面尺寸相适应的原因。

    DN038是一种很好的紧凑型天线、但对 PCB 厚度容差很敏感。

    此致、

      Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    感谢您的反馈、我再次仔细查看了 DN038设计表:

    并看到我的设计中存在以下缺陷:

    - H (到接地层的距离)在我的设计中为21mm -应该为12mm。

    -根据0.8mm 电介质厚度计算了匹配电路、但在1.2mm 电介质厚度下的结果也很好。 我使用了1.6mm、这非常不正确。 如何计算匹配组件?

    -接地平面的大小应该是多少?

    -我使用了匹配电路-这个电路是否应该使性能与参数的相关性降低?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 研究员:

    很抱歉再次点击此主题、但下一轮修订仍需要您的专业知识。 我想继续使用868MHz 螺旋 PCB 天线和1.6mm FR4板。 将谐振频率转换为868MHz 后、我可以改进哪些方面? 在 PDF 中、我看不到任何有关接地层的建议。

    使用50Ohm 微带线有多重要?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会延长 GND 平面的长度、因此它的长度大约为一个8波。 GND 平面越短、则天线必须更长以对此进行补偿。 为了获得最佳的辐射性能、GND 平面距离与军需品的尺寸相同。 但是、如果您要设计具有特定尺寸的产品、那么我会使用该特定 GND 平面尺寸作为参考。

    21 mm 时到 GND 的距离将优于12 mm。 当天线结构更接近 GND 时、天线将加载更多、带宽将降低。 这是尺寸和带宽之间的折衷。  

    如果这是天线原型板、则使天线结构更长。 这样、您就可以使用 VNA 测量自然谐振、并使用标量来修整确切的长度。  

    此致、

      Richard