This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:载波的杂散发射400kHz

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/898043/cc1125-spurious-emission-400khz-from-carrier

器件型号:CC1125

我在469.9MHz 下使用 cc1125。 我使用 FEM 将信号升压至+25dBm。 470.3MHz 时的杂散恰好高于 EN 300220 -36dBm 的限制。 我已确认它来自 cc1125。 我是否可以调整任何组件或设置来减少此杂散? cc1125周围的组件遵循420-470MHz 参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有图显示了这一点?

    -您如何验证该杂散来自 CC1125?

    -如果您更改载波频率,杂散如何移动?

    -杂散通常与去耦相关。 如果需要、我可以快速查看布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有图显示了这一点?

    是的、请参阅以下直接从 cc1125获取的图(在参考设计中的 T 滤波器之后)。 频率为469.9MHz 时的基波。

    是的、请参阅

    也可以从载波在大约20MHz 时看到杂散、但一旦信号通过 FEM 升压、杂散就略低于限制(-54dBm)。

    -您如何验证该杂散来自 CC1125?

    上述走线取自 CC1125的输出而不是 FEM 的输出。

    -如果您更改载波频率,杂散如何移动

    如果使用频率偏移寄存器 FREQOFF1:FREQOFF0将频率下调至230:0、则杂散会按如下所示分开、并且其电平会降低。 如果我不断降低频率、它们就会消失。(该迹线来自 FEM 的输出)

      

    如果我向上调节频率(FREQ1:FREQ0 - 10:0)、则杂散会更接近、如下所示:

    我可以离线向您发送一个布局。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一个朋友请求、这样您就可以在我接受布局文件时将其发送给我。  

    系统中的频率(或的倍数)可能会混合杂散。  

    我假设您使用40MHz xtal? 您是否有其他时钟源或其他可能产生杂散周围噪声的器件?