This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:关于 CC1120 RSSI/CS 时序图

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/894892/cc1120-about-cc1120-rssi-cs-timing-diagram

器件型号:CC1120

您好!

根据 SWRU295E -《CC112X/CC1175 低功耗高性能低于1GHz 射频收发器/发送器用户指南》的第38页,图16:RSSI/CS 时序图。

1. AGC 将定期更新或仅在 T0+T1+T2 (即 RF 从空闲状态转换为 RX 之后)时更新? 如果 RF 不返回空闲状态、AGC 是否仍会更新?

根据上图、  RSSI_update 和 CARER_SENSE 的时间序列是相同的、 CARER_SENSE 是否意味 着 CS 响应时间?

如果是、如何解释下图中的公式、有何区别?

SWRU295E 的第41页有一句 话: 为了保证 RSSI 测量在数据包期间完成而不是在噪声上完成、前导码+同步字应该大于 RSSI 更新速率的两倍。

这是否意味 着前导码+同步字的时间可以通过 CS 响应时间[通过 DN510中的 CS 响应时间]进行调整?

感谢你的任何帮助。

BR、

史维基

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:  

    由于复活节假期、我们将在下周查看。  

    此致、  
    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此案例的任何更新? 谢谢。

    BR、

    史维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、维基

    1) 1) AGC 将以最大增益开始、并将根据接收到的信号强度更新 x 次。

    该图旨在显示载波侦听响应时间和其他 RSSI 相关信号(在两种情况下、两种不同的 RSSI_VALLED_COUNT)、在这种情况下、您将接收到相当弱的信号(仅减少1个增益)

    2) 2)载波侦听响应时间将告诉您载波侦听何时有效(CARER_SENSE_VALID 置位)。 这对应于第一个 RSSI_update。 之后、只要器件处于 RX 模式、CARRIER_SENSE_VALID 就会置位、但此后 CARRY_SENSE 信号将会/可以变为高电平/低电平、具体取决于信号强度。 Carrier_sense 将在 RSSI_update 上更新。

    3) 3)不确定我是否理解该问题。 RSSI 更新速率= t2*(2RSSI_VALID _CNT + 1)。

    通常您使用4字节长的同步字、因此您需要确保前导码足够长、以便:

    (#前导码位+ 32)/数据速率> 2*(RSSI 更新速率)

    BR

    Siri